This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:为未上电器件的输入端施加的电源

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394768/thvd2450-power-applied-to-input-of-an-unpowered-device

器件型号:THVD2450

工具与软件:

如果在没有给 Vcc 供电的情况下向输入 A 和/或 B 施加信号、会发生什么情况?

输入保护电路是什么样子的?  一个等效的图表就可以了。  我是在尝试执行先睹为快分析。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许这一点。 仍然存在一些泄漏电流(请参阅 II 规格)。

    保护电路使用(等效于)齐纳二极管来钳制较大的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    克莱门斯是正确的。 这些器件能够在未通电状态下承受这些条件、电气特性表中以"输入电流"特性的形式提供了最坏情况下的泄漏。

    此致!

    Danny