This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] I2C 缓冲器热插拔是什么?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397035/faq-what-makes-an-i2c-buffer-hot-swappable

主题中讨论的其他器件:TCA9511A

常见问题解答:逻辑和电压转换 >  IXC >> I2C 缓冲器可热插拔的原因是什么

热插拔也称为热插拔、这意味着未供电的设备可插入带电背板中、而不会中断背板上的服务。  

I2C 缓冲器可热插拔的原因是、缓冲器实现了某种类型的检测电路、允许缓冲器检测 I2C 何时结束通信或总线何时在背板侧空闲一段时间。  

例如、将一个 I2C 子卡插入带电背板中。 发生这种情况时、卡侧需要确保插入操作不会中断任何 I2C 通信、或者使 I2C 总线相对于卡上未充电的电容卡在低电平。  

请参阅 TCA9511A 的典型应用:  

TCA9511A 的 SDAIN 和 SCLIN 引脚面向背板侧。  

在 TCA9511A 进行以下连接之前:

SDAIN --> SDAOUT

SCLIN -> SCLOUT

缓冲区查找两个条件中的任何一个...

(1)停止条件

(2)总线空闲时间> 150us (max)

一旦满足其中1个条件、TCA9511A 将建立内部连接、以将"输入"侧连接到"输出"侧、从而在背板加电期间将背板连接到子卡。  

 

我们的产品系列还支持另一种名为的热插拔缓冲器 TCA4307. 此器件是 P2P TCA9511A 和电气上相同、但总线阻塞恢复功能除外。  

请参阅此内容 [常见问题解答]什么是阻塞总线恢复 

如需更多信息、请参阅以下应用手册:

面向热插拔应用的 I2C 解决方案

I2C 阻塞总线:预防和解决方法