This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:VRWM 最大值

Guru**** 2912820 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396611/tpd1e10b06-vrwm-max

器件型号:TPD1E10B06

工具与软件:

团队成员、您好!

在 TPD1E10B06的数据表中、VRWM 仅显示最大值(5.5V)、这是否意味着即使考虑产品的变化、流经二极管的电流也不会超过高达5.5V 的特定电流值?
例如、我是否理解这不包括电流在5.4V 时开始超过一定电流的产品、这是正确的?

此致、
Tetsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsuya:

    只要直流电压低于击穿电压、就不用担心。 只要下游电路可以处理通过 二极管的电流、就没有问题。

    因此、简而言之、电压限值取决于线路的工作条件。 只要该电压低于击穿电压、二极管就合适。 此外、二极管可以很好地处理一些电流、但主要问题是下游电路可以承受的电流。  

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing