This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:用于 ESD 保护的 A/B 电阻器

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396998/sn65hvd3082e-a-b-resistors-for-esd-protection

器件型号:SN65HVD3082E

工具与软件:

Anthony Vaughan

数据表图9-4显示了用于瞬态保护的 A/B 线路上的10 Ω 串联电阻。

如果客户将 R1和 R2升至300欧姆电阻器、是否存在任何问题?

-凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电阻器会形成一个带有60 Ω 端接的分压器、即输出电压将不再符合 TS-485规格、并且会损失大部分噪声容限。