This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06:用于 VBUS 电源轨

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396644/tpd2e2u06-for-vbus-rail

器件型号:TPD2E2U06

工具与软件:

您好!

我是否可以将 ESD 二极管 TPD2E2U06DCK 放置在 USB 连接器的 VBUS 电源轨上?

谢谢!

Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    TPD2E2U06DCK 的规格适用于 USB VBUS 电源轨(假设没有 USB-C 电力输送)保护。 但是、该器件为2个通道、这意味着、 为了更大限度地利用该器件、第二个 IO 引脚应连接到另一个 USB VBUS 或 IO (具体取决于 USB 版本)引脚。 如果这不 可行、我们还提供了许多可能感兴趣的具有类似/出色规格的单通道选项、例如 ESD441DPL。 此器件采用小得多的封装、能够为 USB VBUS 应用提供保护。 请查看下面这些器件的比较:

    如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing