This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:TCA9543A SCH 审核

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395965/tca9543a-tca9543a-sch-review

器件型号:TCA9543A

工具与软件:

你(们)好

您能帮我检查以下 SCH 吗?

 '

它们将 SCL/SDA 拉至1.8V I2C、SC0/SD0、SC1/SD1拉至3.3V I2C、将1.8V IO 复位、将 INT 拉至1.8V、将 A0/A1拉至 VCC。

您是否认为上述申请是可以的?

BRS

Brian

交叉检查数据表后。 我不确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用器的 VCC 应为最低 I²C 或控制信号电压、即1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的反馈! 我是否能够知道为什么需要连接到1.8V?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用器 会通过低电平 I²C 信号(接近0V)、并为高电平信号打开开关(接近其自身的 VCC 或更高)、以便由相应的上拉电阻器确定输出电压。 但是使用3.3V 电源时、在1.8V 时的信号将被传递、并且对于3.3V 器件来说、该信号将过低。

    此外、控制输入的高电平必须接近或 abovec VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的帮助

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为您的概念与 Vpass 相关。 那么、Vpass 在电路中真正意味着什么呢?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示了传输门。 但 TCA9543A 使用栅极连接到 VCC 的单个 N 沟道 MOSFET。 Vpass 特性是此 MOSFET 的栅源电压特性。 (需要打开开关以获得接近或高于 VCC 的电压、才能进行电压转换。)