This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232E:支持波特率

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396091/trs232e-baudrate-support

器件型号:TRS232E

工具与软件:

您好!

我希望您确认以下两点。

问题1、我知道此器件支持高达250kbps 的数据速率。
因此、我知道 此器件支持波特率"115200bps"。
我的理解是否正确?

问题2:如果上述答案是"是"、您能否告诉我您支持"250kbps"的情况?
因为通常情况下、电缆连接不支持此类高速250kbps。

此致、
Machida / TED
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.较高的速度可以满足足够短的电缆要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    对于答案"2"、是否有使用此数据速率成功通信的数据?
    因为一般而言、RS232C 担保电缆通信速度高达115200 bps。
    我想知道可以使用多长的电缆长度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Machida、您好!

    我们没有专门使用电缆测试我们的部件。 您可能需要使用您的系统和电缆自行测试此情况、因为这在每个系统中可能有所不同。 由于电缆的电容会导致交流损耗、因此距离基本上受到限制。 使用电容较低的电缆将有助于延长距离。 TRS232E 是我们更适用于更远距离的器件之一、因为它具有比我们大多数产品系列更高的输出驱动强度(9V、而我们的5.5V)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby-San、

    >比我们的大多数产品系列(9V 比我们的5.5V)更高的输出驱动强度。
    我在您的产品页面中已经找到"9V"。
    但是、我在数据表中未找到此规格。 (根据数据表、这个输出驱动强度(Voh 和 Vol)似乎是7V。)

     "9V"信息是否正确?

    BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Machida、您好!

    是 "9V"正确信息?

    不、很抱歉、我查看了设备的产品页面、结果显示为9V (需要修复)。

    我们需要查看和使用的数据表显示了+/-7V。

    -鲍比