This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:寄存器上的保留位

Guru**** 2535780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384073/dp83867ir-reserved-bit-on-the-register

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队成员:

当客户读取寄存器0x006F 时、位[8]= 1。

该位为保留位、默认为"0"、只读。

-该位是否有可能在发运时被置为"1"?

-此外,是否有可能其他保留位(位[7]、[6:4]等)在发运时被置为"1"?

-这会对 PHY 的工作产生任何影响吗?

器件:PAPT

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个好问题。 我使用867的 RGZ 版本检查了已知良好的电路板、并且读取寄存器0x6f、bit[8]=1。 此部件功能正常、不会影响客户的电路板。 为了确认其他保留位、我需要检查其他电路板并与我们的设计团队讨论、这需要时间。

    位6:4与 RGZ 相同、它们是添加 RGMII TX_CLK 延迟的内容、由 strap 配置设置控制。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Alvaro-San、

    感谢您的答复。

    您说;  

    这是一个好问题。 我使用867的 RGZ 版本检查了已知良好的电路板、并且读取寄存器0x6f、bit[8]=1

    您知道为什么将其置为"1"吗?

    默认值必须为"0"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要向设计团队确认这一点、但我怀疑这可能是数据表中的拼写错误。 寄存器0x31提供了另一个提示、似乎 Reg 0x6f bit[8]= 1应该是默认值。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro-San:

    感谢您的答复。

    您能否与设计团队确认一下?

    我们需要有关这方面的可靠信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我可以。 我们将在本周晚些时候举行会议、我可以向他们提出问题。 请允许我直至 EOD 星期五回复您。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro-San:

    感谢您的支持。

    我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    与 Design 的会面已推迟到下周。 很抱歉耽误了时间、但问题已通知他们。 我将继续提醒他们,希望我能在下周早些时候得到答复。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro-San:

    感谢您的支持。

    期待下周收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉,在会议期间,其他问题优先,他们没有得到它. 我确信这是一个拼写错误。 我具有读取相同值的功能设置。 我现在和将来都会按单独的电子邮件链要求我们的设计团队解决这个问题。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、厚寿司!

    最后、我从设计得到了确认、这是一个拼写错误。 请忽略。

    此致、

    Alvaro