This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB984-Q1MEVM:只有2个绿灯亮起。 MEVM 电路板无法正常工作。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB981-Q1, DS90UB983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391260/ds90ub984-q1mevm-only-2-green-lights-on-the-mevm-board-not-work

器件型号:DS90UB984-Q1MEVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB983-Q1、DS90UB981-Q1

工具与软件:

我们有2个 DS90UB984-QEMEVM 电路板、一个正常运行、另一个似乎无法正常运行。

 这一个按预期运行。 4个绿色指示灯 亮起

低于1的电压不起作用。 仅2个绿色指示灯亮起。 所有设置都相同。  

您可以弄清楚 问题出在哪里、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个 LED 指示锁定状态。 第二张图片没有锁定、这可能是由 MODE_SEL 自举配置不正确引起的。 我在工作中的 EVM 中无法看到 MODE_SEL2。 您能否与显示 MODE_SEL2的图像共享该图像。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我检查了  MODE_SEL2设置是否相同。 您可以再次检查它、

    下面的 EVM 工作正常 运行 .  MODE_SEL2设置 显示如下所示

      好的

    低于 EVM  不工作、     MODE_SEL2设置 显示如下所示。

     -  不好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我可以看到它们具有相同的配置。

    让我们转到调试的下一步。

    1. 两个 EVM 是否使用完全相同的电缆? 从 OK EVM 上拔下电缆并将其连接到 NOK EVM?
    2. 您是否对 OK 和 NOK EVM 使用同一个串行器? 什么串行器在使用? 它的捆绑数据速率与 NOK EVM 相同吗?

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.是的,所有的环境都是一样的,我们只把 EVM 更换在同一条电缆,同一个连接器上, 只有 EVM 是扩散器。 一个 EVM 可以正常工作(我们可以在屏幕上看到图像)、另一个 EVM 无法正常工作。

    2.是的。 此串化器为 MAX96717。 NOK EVM 是全新的、当我们收到这个 EVM 时、它永远不会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GMSL 串行器与 FPD-Link 解串器不兼容。 MAX96717不应连接到984MEVM。 我建议您使用 FPD-Link 串行器、例如具有 DP 输入的 DS90UB983-Q1或具有 DSI 输入的 DS90UB981-Q1。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想您的回答可能不正确。 显然、我  的手中有2块984 MEVM、一个是有效的、另一个不起作用、并且  MODE_SEL2设置都是相同的。

    同样在我 购买这个 EVM 板前、TI 也给了我这个建议。 显示如下。

    我买了2块板,第一个工作良好, 但另一个不工作.

    如果是、您有任何建议吗? 返回 TI 进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FPD-Link 解串器仅与 FPD-Link 串行器兼容。 GMSL 使用我们的器件不支持的不同协议。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对不起,一些错误的信息, MAX96717是与相机连接的 Serilarizer ,我们正在使用高通8295芯片。  

     8295芯片上的串行器是 连接到显示器的 TI DS90UB983RTDRQ1。 目前、我们使用 984MEVM 作为转换器、在 PC 屏幕上显示摄像头图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、984MEVM 连接到983吗? 您能讲一讲如何在您的系统中使用984MEVM 吗?

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以确保系统配置正确。 因为我们有一个984MEVM 工作,另一个 984MEVM 不工作,我们只 把 984MEVM 重新放置在同一个系统中,一个工作,对她没有工作,根本原因是什么? 我们可以假定另一个 984MEVM 出现了问题、而不是我们的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议返回此 984MEVM 进行检查、我假设是硬件问题或软件问题、不是我们的系统问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 您看到配置是相同的,但两个灯不亮,这意味着  锁状态有问题,这不是我们的系统影响这个锁状态,你应该弄清楚为什么 锁 灯不能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的时机非常关键,请尽快给我解决方案, 我建议返回交换一个新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想尝试以下几件事:

    1. 请发送983 MODE_SEL 自举模式图片
      1. 我希望确保将串行器配置为正确的 strap 配置模式。
      2. 您要使用什么数据速率?
    2. 此外、IDX dip 开关有2个开关闭合。 而最后一个则仅将其关闭。
    3. MODE_SEL2启用菊花链如果不使用菊花链、则不启用该菊花链。 将其配置为开关8作为菊花链、并使用 MODE_SEL 部分中的正确表来配置 Rx 数据速率。
    4. 您能在本地与984通信吗?  
      1. 将 NOK EVM 连接到计算机并读取寄存器0x0您能否读取其 I2C 物理地址?

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已经尝试了项目2和项目3、 但仍然无法正常工作。  

    对于项目1 ,我们没有这样的信息,

    项目4. 我们没有用于读取此  I2C 物理地址的脚本、中国地方 TI 不支持。

    但对于项目1和4、了解此类信息没有意义、因为在我们的系统中、我们仅更换984EVM 板、984板运行正常。 唯一的问题是984 EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你找不到的 rootcaus,我强烈要求重新工作,以交换一个新的。 我们的时机非常关键。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于项目4。 我们没有用于读取此  I2C 物理地址的脚本、中国当地 TI 不支持该地址。[/QUOT]

    这话什么意思? 在 th 中国当地的 TI 团队、您与谁进行过交流? 我可能会向他们询问更多信息。  

    请向我发送983 MODE_SEL strap 配置模式的图片
    1. 我希望确保将串行器配置为正确的 strap 配置模式。
    2. 您要使用什么数据速率?
    对于项目1、我们没有此类信息、

    为了开启 LOCK LED、983和984应绑定到正确的数据速率。 如果数据速率不匹配、则不会发生锁定。

    您需要输入此信息以确保锁定已建立。 983 MODE_SEL0和 MODE_SEL1绑定到什么?

    最后、您是否可以检查位于 FPD-Link 布线中的 CMC 之间的连续性? 我想确保 CMC 不会损坏。

    此致、

    Gil Abarca

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.如何检查984/983的数据速率,我们可以确保983的数据速率是正确的 ,因为我们做了很多 B2B 测试,唯一的区别是984 MEVM,同样在客户方面,这也  是有效的,所以最可能的原因是984MEVM,我们有2 984MEVM,只有一个是有效的,如果983的数据速率不正确,我认为984MEVM 是无效的,所以唯一的原因是984MEVM。 您需要验证984 MEVM 是否正常运行。

    2.我们不会介绍如何  检查 FPD-Link 跟踪中 CMC 之间的连续性。 请提供更多信息。

    3.当地的 TI 工程师是   Ao Sun、 他没有就此问题提供任何支持、请我帮忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此 e2e 主题、并继续通过电子邮件进行讨论。

    此致、

    Gil Abarca