This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:询问与 EEPROM 写入相关的工具或文件。

Guru**** 2846810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373141/tusb2046i-inquiry-regarding-tools-or-files-related-to-eeprom-writing

器件型号:TUSB2046I

工具与软件:

你好。 我想用4个 TUSB2046集线器制作一个4端口 USB1.1卡。
但是、我希望单独使用 EEPROM 来写入特定值​​、并能够知道每个 USB 端口连接到了哪个集线器。
这就是我需要进行 EEPROM 编程的原因。 是否有单独的工具?? 也可能有二进制和十六进制文件?

kjj7242@yoisys.com

请检查并回复

谢谢你

被困扰的尊重

金正镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李承烨:

      对于 TUSB2046集线器、我们没有 EEPROM 工具或 bin 文件、而对于 TUSB40xx 集线器、我们只有 EEPROM 工具。

      您可以使用市场上的任何 EEPROM 工具、 根据数据表中的表1配置 EEPROM。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou

    如果你查看 EEPROM 存储器映射、有 VID (0x0451)和 PID (0x2046)。
    如果我随意更改 PID 的较低值、是否可以接受???
    (例如、当应用0x2047~0x2051时)

    这是为了通过为每个端口写入一个特定值来检查连接了哪个端口。

    此致

    金正镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim;

     您可以使用任何自定义值通过外部 EEPROM 更改 VID 和 PID。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou

    是的、我知道您可以使用 EEPROM 进行定制。
    但是我很担心、如果我随意决定、可能会与其他 TI 产品发生冲突。

    至于供应商 ID、它是 TI 特有的、因此我不打算更改它。 不过、

    对于 PID、则担心可能会与其他 TI 产品重叠。

    有什么问题吗? (0x2047~0x2051)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim 您好:

      代码  (0x2047~0x2051) 应该很好、我认为它不会  与其他 TI 产品相冲突。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou

    还可以!! 谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想使用5个 TUSB2046的4个 USB 端口。
    它由1个主 TUSB2046和4个子 TUSB2046组成。
    当前、设备管理器中无法正确识别主集线器。

    您能否回顾一下这个电路? 如果有任何问题、请提供建议。

    是否需要安装单独的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    e2e.ti.com/.../5125.HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim 您好:

       是否使用1.5K 电阻器将 DP 上拉至3.3V? R26/28应为22欧姆、而不是0。

        晶体是否在振荡?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou

    让我更详细地解释一下。
    对于上游 USB 2.0、使用 PCIe 转 USB 主机控制器。 (Renesas、upd7202)
    如果您查看设备管理器、即使是 USB 主机控制器也能被正常识别。
    但是、主集线器和子集线器均无法识别。

    由于可能无法识别主显示中枢、因此子显示中枢也自然无法识别。

    我发送的最后一张照片显示、当连接3、3V 1.5K 上拉电阻时、USB 主机控制器无法正确识别。
    当我把它改为5V 1.5K 上拉电阻时、即使 USB 主机控制器也能被识别为正常。 (今天附照片)

    晶振工作正常(6MHz)、我将其更改为22欧姆、但问题没有改善。
    当前的问题是无法识别主集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou

    我将进一步解释。

    1)上拉5V 1.5K 时:无法识别主集线器。 晶体的工作原理。
    2)上拉3.3V 1.5K 时:主集线器似乎被识别为未知、并且晶体无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim 您好:

      是否可以更改其他器件?

      当 DP 上拉至5V 时、此器件可能会损坏。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了原因。
    DP 上拉电阻似乎为3.3V。
    该问题的原因是我将0.1 μ F 电容器连接到了 DM/DP 线路上的 GND。

    它目前得到认可并运行良好。
    如果出现另一个问题、我将再次与您联系。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou

    我再问一个问题。
    如果要使用低速 USB 1.1、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2046应同时支持高速和低速。 如果 您只支持低速、则可以通过1.5k 电阻将 DM0上拉至3.3V

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou

    请参阅我发送的电路。 我有疑问。

    当前结构是由主集线器(1张卡)和子集线器(4张卡)组成的卡。

    1.对于主集线器、使用所有4个通道。 (D+1/D-1 ~ D+4/D-4)
    在这种情况下、PWRON 和 OVRCUR 都被上拉。 还可以吗?? 或者对于 PWRON、因为它是一个输出端口、应该对其进行 NC 处理?

    2. 对于子集线器、仅使用1个通道。
    D2+/D2-至 D4+/D4-悬空。 还可以吗??
    或者我是否需要进行15K 下拉处理?

     OVRCUR2~4也悬空。 可以吗?
    或者我是否应该将其与 OVRCUR1短接?

    4. 我想随机发出集线器重置命令。
    如果对复位信号施加低电平信号的时间很长(超过3秒)、集线器 IC 将不会运行。
    我之所以提出这个问题、是因为我认为即使复位长时间保持低电平状态、IC 也不会运行。

    5. 有两种方法可以重置集线器 IC:使用重置信号和打开/关闭主电源(3.3V)。 推荐哪一个?

    6.我把一个1.5K 的上拉电阻连接到 DM 线路,但它不在低速运行。 能否仅将主集线器侧 DM 线路连接至1.5K 上拉电阻? 或者我是否还需要连接副集线器侧的所有1.5K 上拉连接?

    在需要快速解决问题的情况下、我需要寻求帮助。

    谢谢你

    尊重

    金正镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 对于主集线器、使用所有4个通道。 (D+1/D-1 ~ D+4/D-4)
    在这种情况下、PWRON 和 OVRCUR 都被上拉。 还可以吗?? 或者对于 PWRON、由于它是输出端口、是否应对其进行 NC 处理?[/QUOT]

    您是否需要电源开关控制、如果需要、PWRON 不能 NC  

    [报价 userid="549760" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373141/tusb2046i-inquiry-regarding-tools-or-files-related-to-eeprom-writing/5273696 #5273696"]对于子集线器、仅使用1个通道。
    D2+/D2-至 D4+/D4-悬空。 还可以吗??
    或者我需要进行15K 下拉处理吗?

    D2+/-和 D4+/-可在不使用时悬空。

    3.  OVRCUR2~4也悬空。 可以吗?
    或者我应该将其与 OVRCUR1短接?[/QUOT]

    如果不使用 iOVERCUR2-4、则可以保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果长时间(超过3秒)对复位信号应用低电平信号、集线器 IC 将无法运行。

    您在哪里看到了这种情况、器件应该会在休息后恢复正常工作

    [报价 userid="549760" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373141/tusb2046i-inquiry-regarding-tools-or-files-related-to-eeprom-writing/5273696 #5273696"] 复位集线器 IC 的方法有两种:使用复位信号和打开/关闭主电源(3.3V)。 建议使用哪一个?

    使用 GRST 复位

    [报价 userid="549760" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373141/tusb2046i-inquiry-regarding-tools-or-files-related-to-eeprom-writing/5273696 #5273696"]我将一个1.5K 上拉电阻连接到 DM 线路、但它在低速下不工作。 能否仅将主集线器侧 DM 线路连接至1.5K 上拉电阻? 或者我是否还需要连接副集线器侧的所有1.5K 上拉连接?

    对于主集线器、只需将 DM 连接到1.5k 上拉电阻器即可。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou

    感谢您对我冗长的询问的答复。
    我会先进一步检查、但我还有以下其他问题

    1. 对于主集线器、目的是使用4条 USB 数据线。 无电源开关。 这就是我询问是否可以 NC 处理 PWRON 的原因。

    2. 当我们使用 USBViewer 程序时,设备识别状态的检查会因系统而异。

      如果您查看随附的照片、它可能被识别为未知设备。 (未使用的端口)

    3. Windows 中出现一条警告消息、指出 USB 端口的电源不稳定。

    由于上述问题、我询问是否应该下拉未使用的端口。

    4. 关于复位,如果应用1秒延迟复位信号,集线器 IC 将不工作。
    例如、如果复位信号在1ms 以内、则可以正常运行。
    如果复位信号保持低电平超过1秒、然后变为高电平、是否存在问题?

    e2e.ti.com/.../HUB.zip

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金正镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWRON 是推挽输出、无需使用外部电阻器上拉。

    对于风机警告、Vcc 电源的电源电流限制是多少、尤其是对于主集线器。

    对于复位问题、我需要让 EVM 在实验室内进行测试、我以前从未收到客户的报告。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李承烨:

      超过1ms 时、我未看到 GRST 低电平有任何问题。 可能是 其他 原因导致了问题。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    首先、所有基本行动都已得到解决。
    但是、即使对 DM 施加1.5K 上拉电阻、它也不会在低速运行。

    如果将1.5K 上拉电阻连接到主集线器的 DM、则无法识别集线器本身。

    当然、4个较低层的集线器甚至都无法识别。

    连接的器件是否应支持1.1低速模式? 该测试使用典型的 USB2.0记忆棒。

    注意

    金正镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim 您好:

       上行端口看起来仅支持低速、但下行端口应支持低速  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    我有几个问题。

    1) 1)当我将 USB 3.0设备(记忆棒)连接到 TUSB2046集线器时、无法识别该设备??

    2) 我正在通过连接几种类型的三星手机进行测试。

      但是、根据电话类型的不同、有些设备可以被识别、而有些设备则无法被识别。

      

    是否有任何可能影响它的原因?

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金正镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李承烨:

    对于 Q1:如果 USB3记忆棒 连接到 TUSB2046 、则应 将其视为 FS 器件。

    对于 Q2: 您能  为工作电话 和非工作电话获取 DP、DM/ Vbus 波形吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    在正常识别的电话和没有识别的电话的波形之间似乎没有太大的区别。
    但是、其他确认表明手机内有中继器 IC。
    据说带有 TI 中继器的电话操作没有问题、但是带有 NXP 中继器的电话好像有问题。
    此部件是否会影响电话识别?

    请检查并回复

    "你是我的

    祝你一切顺利

    金正镇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李承烨:

      它看起来,像中继器问题,而不是集线器问题。

    好的

    Brian