This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:DP83822HF 中的 RMII 基准时钟

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397374/dp83822hf-rmii-reference-clock-in-dp83822hf

器件型号:DP83822HF

工具与软件:

您好!

在 RMII 主模式下工作时、您能否确认 DP83822中的基准时钟输出引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vijesh!

    如果50 MHz 将 PHY 捆绑到 RMII_Master 中、RX_D3将自动成为 PHY 的输出时钟。 为此、需要将 RV_DV 绑定到模式3 (5.76pu、2.49 PD)

    发送的屏幕截图显示了 RMII 引脚、但没有显示搭接电阻器。 原理图中是否还有其他显示自举设置的部分?

    此致、

    Alvaro