This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接口论坛

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS1178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396707/interface-forum

器件型号:SN75ALS1178

工具与软件:

SN74ALS1178的最小工作电压是多少?
我们了解建议的工作电压。 (5V±0.25V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确定电路 CPU 的复位电压、因为我还想考虑外设 IC 的最小工作电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证器件在4.75V 电压下工作、但不能在4.749V 电压下工作

    它下降的实际电压会稍低一些(您可以尝试测量它)、但可能并非所有器件都是相同的、并且并非所有特性都在所有情况下都在指定的限值范围内、再说一次、这是不能保证的。

    将输出引脚保持禁用状态的唯一方法是将 DE 和/RE 拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如克莱门斯指出的那样。 我们仅保证器件基于建议的工作电压工作。  

    如果您在此范围之外使用该器件、我们不提供任何保证。 该"导通"电压会因晶圆厂的硅掺杂水平和温度而异。 在达到建议的工作电压之前、不得使用此器件。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。
    对于 CMOS 逻辑 IC、工作电压范围为2V 至5.5V 等(例如、Toshiba 的74VHC 系列等)。
    据我所知、SN75ALS1178可保证在建议的工作电压范围内工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们无法像您参考的 Toshiba 器件那样保证低至2V。 请将 Vcc 范围保持在数据表中规定的范围内、以确保器件正常运行。  

    -鲍比