This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:sn65dp130禁用链路训练

Guru**** 2810365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397362/sn75dp130-sn65dp130-disable-link-training

器件型号:SN75DP130

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户将 SN65DP130用作 DP 源极侧转接驱动器、我们想要自行配置 VOD 设置、而不是通过 DP130的链路训练进行配置。

我是否可以知道我们如何禁用 SN65DP130链路训练以及可以使用哪个寄存器来配置 VOD 级别?

非常感谢!

Yunjing  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunjing

    通过寄存器偏移0x04h 位2禁用链路训练。  

    TX 摆幅(VOD)和预加重这两个输出电平的设置都通过 DP3017的 DPCD 寄存器完成。  对 DPCD 地址空间的访问与从 DPCD 地址空间的访问可通过本地 I2C 寄存器间接寻址、如下所示。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    谢谢您!