This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204EVM:产品问题

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TDP1204EVM, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397241/tdp1204evm-product-question

器件型号:TDP1204EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB3410、、 TDP1204

工具与软件:

我买了这个 TDP1204EVM 产品并收到了货物、但我 发现没有 TUSB3410元件。
这是否正常?
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有。 如果使用 I2C 模式对 TDP1204进行编程、而不是使用 TUSB3410和 Micro USB 连接器、请使用外部 I2C 控制器对 TDP1204进行编程。

    谢谢

    David