This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:关于 TCA9517A

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396563/tca9517a-about-tca9517a

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9517

工具与软件:

◆问题

该器件(TCA9517A)和 TCA9517具有相同的端子。

内部规格是否相同?

TCA9517A 是否适合替代 TCA9517?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    TCA9517A 的竞争电平阈值 VILC 高于 TCA9517、允许连接下拉能力较弱的从器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题

    >TCA9517A 的竞争电平阈值 VILC 高于 TCA9517、允许连接下拉能力较弱的从器件。

    ⇒换句话说、与 TCA9517相比、可以将一个更大的上拉电阻器连接到 TCA9517A 吗?

    此外、除 VILC 之外、与 TCA9517相比是否有任何其他规格差异?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9517和 TCA9517A 均支持许多不同的上拉电阻器。 问题在于、您的其他 μ I²C 器件在最坏情况下的 VOL 有多低。

    据我所见、没有其他区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User6448843、

    [报价 userid="462352" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396563/tca9517a-about-tca9517a/5346189 #5346189"]

    >TCA9517A 的竞争电平阈值 VILC 高于 TCA9517、允许连接下拉能力较弱的从器件。

    ⇒换句话说、与 TCA9517相比、可以将一个更大的上拉电阻器连接到 TCA9517A 吗?

    [报价]

    "较大上拉"如较强上拉是。 越强意味着电阻值越小、VOL 就越高。 VILC = 0.45V 可提供更大的裕度。  

    [报价 userid="462352" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396563/tca9517a-about-tca9517a/5346189 #5346189"]此外、除了 VILC、与 TCA9517相比、是否有任何其他规格差异?

    唯一的变化是 VILC。  

    此致、

    Tyler