This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2700:是否存在使用 TVS2700的任何情况?

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396806/tvs2700-are-there-any-conditions-for-using-tvs2700

器件型号:TVS2700

工具与软件:

大家好!

我的客户使用了以下配置。

当我将 TVS2700放置在输出和 GND 之间时、可以确认即使 TPS16416导通时也不会输出。

此 TVS2700是否适合在各种条件下使用?

[例如]
・仅适用于大容量电源线
・27V 钳位电压产品不适用于24V 直流

如果您有任何问题、请告诉我。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查方向。 反向时、引脚将短接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    正如 Clemens 提到的、首先进行检查以确保 TVS2700的引脚连接正确、这是一项不错的确认。

    [quote userid="551759" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396806/tvs2700-are-there-any-conditions-for-using-tvs2700我可以确认它没有输出

    您能否在此确认一下您所说的"it"是什么意思? 这是电子保险丝、TVS2700还是别的器件?

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    这个"IT"表示 TPS16416的电子保险丝。

    我想告诉您、放置 TVS2700会停止 TPS16416输出。

    提醒我的客户观看 TVS2700的方向。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    请告诉我这是否可以解决此问题!

    如果没有、 我认为下一步是确认 TPS16416是否已经熔断。 如果有输入但没有输出、我认为这是保险丝熔断的有力指示。

    此致、

    Josh Prushing