This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:请求用于 LVDS 和 MIPI 接口的 SI 仿真的 IBIS 模型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396693/sn65dsi83-q1-request-for-ibis-model-for-si-simulation-of-lvds-and-mipi-interface

器件型号:SN65DSI83-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否分享 MPN 的 IBIS 模型: 用于 MIPI DSI 和 LVDS 接口的 SI 仿真活动的 SN65DSI83TPAPRQ1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有可用于 SN65DSI83-Q1的 IBIS 模型、但我们有适用于 SN65DSI83的模型。 两者之间的主要区别在于封装和温度额定值、因此 DSI83的 IBIS 模型应该是 DSI83-Q1的近似值。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 感谢您的 响应。