This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:如何通过 I2C MODE?进行配置

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396994/tmuxhs4446-how-to-configure-via-i2c-mode

器件型号:TMUXHS4446

工具与软件:

  • 我想控制输出模式是 USB 还是通过 I2C 显示端口、但我没有找到相关的寄存器文档、能否告诉我如何在 I2C 模式下控制它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      TMUXHS4446的 I2C 为:

    偏移0h: 从器件地址。   寄存器将根据 A0和 A1的采样状态返回0x54到0x57

    偏移量1h: 供应商 ID

    偏移2h:选择控制、基于表6-3中的 CONF 设置。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有注意到该部分、感谢您的回复!