This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:色条测试

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396109/sn65dsi86-q1-color-bar-testing

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件: 测试2SN65DSI86

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将测试  SN65DSI86-Q1上的色条、并面临一些问题、无法显示输出。

下面的"2DP_4DSI_RBR_800x600_xml" Color_Bar 是我们所引用的脚本:  

e2e.ti.com/.../8585.2DP_5F00_4DSI_5F00_RBR_5F00_800x600_5F00_Color_5F00_Bar.7z

我们使用监控器并根据 SN65DSI86_5F00_Panel_5F00_VIDEOREGISTER_5F00_CALC.xlsm 调整 Reg。然后配置 Reg 表。

但仍然无法获得任何数据输出。

下面是在我们发出任何命令之前0xF0~0xf8的寄存器状态。

  • 0xF0:0x00
  • 0xF1:0x00
  • 0xF2:0x00
  • 0xF3:0x00
  • 0xf4:0x00
  • 0xF5:0x02
  • 0xF6:0x00
  • 0xF7:0x00
  • 0xF8:0x00

在我们根据上述附件调整 Reg 后" 2DP_4DSI_RBR_800x600_ODC.xml Color_Bar "、0xF0~0xF8状态、如下所示:

  • 0xF0:0x00
  • 0xF1:0x00
  • 0xF2:0x00
  • 0xF3:0x00
  • 0xf4:0x00
  • 0xF5:0x20
  • 0xF6:0x00
  • 0xF7:0x00
  • 0xF8:0x01

 

您有什么建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显示器是否支持 ASSR? 如果不是、是否 通过1k 至10k 电阻器将 TEST2引脚拉至1.8V?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的意思是、如果 MONITOR 是否可以支持 ASSR、那么我们是否需要在 EN 引脚置位之前上拉 TEST2引脚?

    如果监控器不支持 ASSR、我们需要将 TEST2引脚上拉至1.8V、我对吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的。 寄存器0x5A 位[0:1]也需要设置为0x00 (对于非 ASSR)和0x01 (对于 ASSR)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、这个问题与 TESTx 引脚设置相关、但 TEST1。

    但 EVM 显示的是 TEST2、这可能是因为 TEST1/2引脚的定义在 AECQ (SN65DSI86-Q1)和商用级(SN65DSI86)版本之间存在差异。

    => SN65DSI86/SN65DSI96 EVM 用户手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan

    测试2引脚与  AECQ (SN65DSI86-Q1)和商用级(SN65DSI86)版本相同。

    如果您查看 ASSR_Control 说明、可以看到当 TEST2引脚采样为高电平时、ASSR_Control 为 R/W。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明白了。

    感谢你的帮助。

    我现在结束本例。