This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330G:TCAN330G

Guru**** 2986760 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337G, TCAN330G, TCAN332G, TCAN330, TCAN334G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396676/tcan330g-tcan330g

器件型号:TCAN330G
主题中讨论的其他器件: TCAN332G、 TCAN330、TCAN337G 、 TCAN334G

工具与软件:

我们使用的 TCAN330G 与 ISO 11898高速 CAN 兼容。  

TCAN330的数据表指出、"在包括 CAN FD 在内的 ISO 11898-2更新版本发布之前、TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G 器件指定了用于定义环路延迟对称性的附加时序参数。 这些器件包含许多保护功能、

您能在发布时更新我们吗?

或者请确认我能否将 TCAN330G 用于 CAN FD?

它是否兼容 CAN FD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    是的、TCAN33x 系列 与 CAN FD 兼容。

    此致、

    Sean