This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:以太网分离器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396986/dp83867ir-ethernet-splitter

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

团队成员、您好!
我们计划将 PHY 收发器 DP83867ISRGZR 用于我们的一款产品。
产品采用背板架构。
我们有4个子卡、每个子卡都有自己的 MCU 和自己的 IP 地址。
由固件进行硬编码的 MCU 的 IP 地址。



我们一次只需要一个 MCU 处于活动状态。
PC 将运行 GUI、PC 将决定我们是否需要切换到第二个 MCU。

我们可以多路复用/拆分 MDI 信号(PHY 之后的信号)吗、如图所示?
以太网 集线器或交换机可完成此任务、但会增加产品成本。
我们已经看到标记中提供了某些称为以太网分离器的产品、它们可以分离 MDI 信号
链接



插孔5将来自 PC、插孔1至4将 通过背板连接到每个 MCU。


您能否查看此设计并告知我们是否进行此设计?

正在查找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    感谢您提交问题。 我理解需要使用这种以太网分离器式连接、但在1000Mbps 时运行不正常。 我们尚未针对此类应用验证我们的 PHY。 如您所述、开关将是更好、更可靠的解决方案。

    此致、

    Alvaro