This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PHY 激活后1.92秒建立 PHY 链路。

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392781/dp83869hm-the-phy-link-is-established-1-92-seconds-after-the-phy-becomes-active

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

大家好!

我使用的是 DP83869HM PHY 器件。 在我的用例中、我首先初始化 MDIO、然后初始化 PHY。
就在初始化 PHY 之前、我会检查 PHY 是否处于活动状态并进行链接、但始终不会链接。
我测量了时间、发现大约为1.92秒。 这是建立链路所需的时间吗?

此致
谢谢你
Manisha N G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您想在自己的终端设备中使用多快的速度、您希望在什么时间内建立连接? 请注意、如果速度为1G、则必须进行自动协商、因此在 PHY 处于活动状态后会占用时间。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的 回答。 在本例中、自动协商被禁用、需要尽快链接 PHY。
    影响建立 PHY 链路的时间的因素是什么?

    此致
    谢谢你
    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自动协商是影响链接时间的重要因素、因为 PHY 和链路伙伴必须相互交换功能、收敛到通用设置、还必须进行链路训练。  您的报告时间与实验中观察到的传闻一致。 您可以将自动协商保持为禁用状态并仅在10/100Mbps 内运行、也可以启用自动协商并具有2s 前置时间、因为1G 通信的要求是自动协商。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cacho:

    我是 Manisha 的同事、对同样的问题有以下几个问题:

    我们具有速度为100 Mbps 的 PHY 配置、重复性:完整、自动协商:否 在这种配置下、PHY 与链路伙伴之间的链路建立时间约为2秒。

    1.  与规定的 PHY 配置建立链路是否正常?
    2. 是否有可能减少这个链路建立时间?

    期待收到您的回复。

    此致、
    Hasan Aarzoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    如果 PHY 已处于 MDI 强制配置状态、 则这通常是最短链路的大型配置。 唯一要修改的其他设置是手动配置 MDI/MDIX。  

    链路伙伴是否也处于强制配置模式、或者还处于自动协商/自动 MDIXing 模式?

    此致、

    Gerome.