This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:A-B 输出典型值(引脚6、引脚7)

Guru**** 2929430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396883/sn65hvd1781-output-typ-of-a-b-pin6-pin7

器件型号:SN65HVD1781

工具与软件:

团队成员、您好!  

什么种类的输出结构有 transeiver。 我的客户询问 A 和 B 通道是否是推挽式。  

我找到此应用手册:

https://www.ti.com/lit/wp/slla545/slla545.pdf

此收发器是否具有相同的电路树?  

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;所有 RS -485驱动器都具有推挽输出(具有反向电流和过压保护功能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    是的、应该是正确的。 RS485/RS422差分输出基本上是 H 桥驱动器。 它们将能够使用低正向电压肖特基二极管处理轻微过压并防止反向偏置。 (正如克莱门斯所说的)。

    我认为旧技术使用的是 BJT、而新器件使用的是 FET。

    -鲍比