This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:保护压敏电阻

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396572/tcan1042-q1-protection-varistor

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042H-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想使用我们的 CAN。 保护压敏电阻的最大瞬态电压为100ns 以上 可以使用吗? 如果是 NG、您能教我如何解决问题吗?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyaoka-San:

    我建议在此使用 TCAN1042H-Q1实现±70V 总线保护。 TI 不能保证在任何 一段时间内、工作条件超过绝对最大额定值时不会造成损坏、除非这些条件符合列出的 ESD 测试标准之一。 因此、我不能保证100ns 会很好或不会造成虚假损坏。  

    此致、

    Sean