This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:接收数据输出内部结构

Guru**** 2839900 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396774/thvd1510-receive-data-output-internal-structure

器件型号:THVD1510

工具与软件:

嗨、团队:

您是否能够提供 THVD1510的接收数据输出引脚的输出结构? 是推挽式吗? 或者它是否具有上拉/下拉电阻器? 有什么价值?

我们遇到了客户端的电压转换问题、并希望此数据有助于分析。

非常感谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表明、它是一个普通的5V 推挽输出。 如表2所示、可以完全禁用 R 引脚。

    什么是电压转换问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢。 我们可以离线讨论吗? 我需要附上客户原理图。 我 在 infolink 上没有找到"Clemens Ladisch "。 您可以给我发送一封电子邮件吗? yang-wu@ti.com。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    如果需要发布原理图、可以发布内部 e2e 发布。 正如 Clemens 所指出的、我们使用的是推挽式 CMOS 结构。 对于电平转换、可以使用一组电阻器构成电阻分压器、或者使用专用的电平转换器。  

    -鲍比