This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83822HF:上电序列如何影响 PHY 的运行?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398228/faq-dp83822hf-how-does-power-up-sequence-affect-phy-operation

器件型号:DP83822HF

工具与软件:

对于 DP83822、这里提供了一个指南、其中 AVD 和 VDDIO 在电源电压完全斜升之前不得超过0.3V、并提供了一个额外的脚注、建议 AVD 在 VDDIO 之后斜升、以避免误检测 VDDIO。 错误检测可能导致器件无法运行、例如未建立链路。 如果发生这种情况、通过读取寄存器0x421来指示 PHY 运行的电源电平并与预期电平进行比较可能会有所帮助。 如果检测到电平错误、则绕过和进行矫正的方法是相应地调整寄存器0x41F。 请注意、这些寄存器是扩展寄存器、因此需要4步过程来读取和写入每个数据表。