This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31IDBR IBIS

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, SN65C1168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397878/am26c31-am26c31idbr-ibis

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件:AM26LV31ESN65C1168

工具与软件:

是否可以获取以下组件的 IBIS 模型来模拟电路板的传输线?
如果它可用、我们对给您带来的不便深表歉意、但如果您能在8月22日之前获得它、我们将不胜感激、但这是可能的吗?
如果您不能提供、我们希望您能向我们介绍类似的替代型号。

产品名称:接口 IC
制造商模型名称:AM26C31IDBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 已不再有 IBIS 建模团队(我认为他们已于2019年解散)。 IBIS 模型也不是用于仿真的 FET 级模型、主要只是跟踪驱动器的 Ron、因此不是一种超精确的仿真。

    与您需要的模型最接近的 IBIS 模型可能是 AM26LV31E。  

    e2e.ti.com/.../sllm074.zip

    另一个替代方案是 SN65C1168。 您可以使用其中的2个来制作4倍的驱动器。

    e2e.ti.com/.../sllm434.zip

    -鲍比