This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:SN65HVD10器件上的"13M"和"15M"标记有何区别。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396662/sn65hvd10-what-is-the-difference-between-the-13m-and-15m-markings-on-the-sn65hvd10-device

器件型号:SN65HVD10

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们遇到了两个使用 SN65HVD10收发器的 FPGA 电路板之间的通信问题。 具体而言、我们在使用标有"13M"的器件时观察到通信中断。 但是、将其替换为标有"15M"的设备可以解决问题。

您能否对这两个标记之间的差异提供深入见解、以了解问题的根本原因并防止问题再次发生?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记应为"VP10"。 请展示实际芯片的图片、并告诉我们您是否从授权经销商处购买过这些芯片。 还向我们展示通信的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    正如 Clemens 所指出的、最好查看问题的范围并确保您从授权经销商处购买产品。  

    TI 器件的顶部标记通常以第一行作为器件名称或名称的形式。 第二个是生产日期代码和制造厂地点。 最后一个是批次追踪编号。  

    我猜15M 可能是2021年5月。 13M 可能是2021年3月。 假设提供的信息是第二行。 不知道 M 是哪个工厂、但这意味着它们都来自同一个晶圆厂。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:
         是的、我从"Element14 "网站购买了。

    同时、下图显示了标记为"13M" 和"15M"的器件 。

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!
           感谢您的答复。  有时、我会附上示波器图像。   
    同时,我用图像回复了克莱门斯。 请查看此处以了解两种 IC 标识的差异。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    谢谢图片。  

    我能够在内部数据库中找到15M 标识的批次追踪代码、该代码似乎与我们的预期相符、这让我对器件的合法性更加自信。 我还能够找到13M 器件标识。

    您是否能够提供原理图供我在查看示波器截图时查看?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!
       感谢您的答复。   下面是通信接口 FPGA 的原理图。
    同时、我很快就会发送示波器图像。



    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek、

    我刚检查了原理图。 我看不到任何重大问题。  

    看起来您具有本地去耦、数据表引脚排列与原理图引脚排列相匹配、两侧/节点都有终端、并且包括外部失效防护。  

    唯一的小问题(没有什么区别)是底部(U22)器件重新连接到 GND、但 R 输出悬空。 如果不使用 R、您可以将 RE#连接至 Vcc 来禁用接收器。 同样不是某种应该引起差异或引起问题的东西(也许只是节省一些电力)。

    -鲍比