This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232E:封装选项

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS232E, MAX232E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397379/trs232e-package-option

器件型号:TRS232E
主题中讨论的其他器件: MAX232E

工具与软件:

您好!

让我确认 TRS232E 的封装选项。
根据数据表第一页、这个器件似乎有4个封装选项(D、DW、N、PW)。
但是、在我查看可订购器件时、我只能看到 DW 封装。
其他软件包是否会在未来公开?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些选项可用于 MAX232E、它与 TRS232E 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Clemens 提到的、TRS232E 器件只有 DW 封装激活。 MAX232E 版本的产品页面上有 D、DW、N 和 PW 全部处于活动状态。  

    MAX 器件最终比其他封装的 TRS 型号更受欢迎、这就是 TRS 封装型号消失的原因。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby-San、

    感谢您的答复。

    对于其他封装,MAX 器件最终比 TRS 变体更受欢迎,这就是为什么>TRS 封装变体消失的原因。  
    我懂了。
    我的理解是您将在下一版本的数据表中从数据表中删除这些封装正确吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、这取决于分配给器件的技术写作人员。 一些技术写作人员可能更愿意保留他们、因为客户过去购买了旧封装、如果他们有旧的电源、则想要查看热参数或引脚排列/机械图纸。  

    但通常会删除未激活的封装。

    -鲍比