This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C 数据保持时间

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397931/tca9548a-i2c-data-hold-time

器件型号:TCA9548A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我在数据表中看到 I2C 的数据保持时间为0ns。

但我还看到了注意事项:  器件内部必须为 SDA 信号提供至少300ns 的保持时间(指 SCL 信号的 VIH min)、以桥接 SCL 下降沿的未定义区域。

根据我的理解、TI 器件内部具有移位 SDA 或 SCL 来满足300ns 要求、在板级、我们只关心0ns 规格。

对吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duong:

    这 来自 I2C 标准、我们的 I2C 器件不受该时序规格的影响。 最新版本的规范仍然要求使用0、无需在 SDA 上发出300ns 的提示。 它仅要求在 SDA 进入30-70或70-30范围之前、SCL 低于 VCC 的30%。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    Kameron