This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522PIRGER

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394601/tusb522p-tusb522pirger

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

您好!
我们正在使用 USB3.0 Re 驱动器器件型号(TUSB522PIRGER)、并需要在电路板之间实现长度为2米的电缆通信。
请告诉我需要什么设置逻辑来修复 EQ1、EQ2、DE1、DE2、OS1、 和 OS2以实现2米电缆数据通信。
此致
Pandian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否知道电缆的插入损耗(以 dB 为单位)? 我们需要知道电缆损耗是多少、从而为 EQ/DE/OS 提供建议。

    长度不是确定这些设置的好方法。 例如、 与 采用标准材料的2米电缆相比、采用低损耗材料的2米电缆使用的 EQ 设置更低。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane Hauser:

    感谢您的答复。

    我会检查并返回。

    此致

    Pandian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、

    我将保持该主题处于打开状态、以便进行任何更新。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何关于电缆损耗的更新?

    如果您不再需要支持、我可以将其标记为已解决。

    此致!

    Shane