This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:关于 TCA6424A

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397756/tca6424a-about-tca6424a

器件型号:TCA6424A

工具与软件:

◆问题


如果 SDA 是输出、请告诉我​​VOH 和 VOL 的标准值(电气特性)。

※似乎这一点没有在 TCA6424A 数据表中进行说明。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3 mA 处的 VOL 为0.4V (这是 I²C Ω 规格的限值);它指定为 IOL 的测试条件。

     开漏输出没有 VOH;只有您的上拉电阻器上拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User6448843、  

    克莱门斯回答了这个问题。 如果您需要进一步说明、请告诉我。  

    此致、

    Tyler