This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:1.8V 运行的 IBIS 模型请求

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397854/tca9517a-ibis-model-request-for-1-8v-operation

器件型号:TCA9517A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我已经启动了 SDA 和 SCL 信号的 SI 仿真。 要继续、我需要 TCA9517A 的 IBIS 模型、它支持1.8V 的工作电压。 请您尽快向我提供模型吗?

此致、

Shobha S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shobha:

    遗憾的是、我们没有1.8V 模型、因此我们会进一步建议在 EVM 上进行验证、谢谢。  

    此致、

    Michael。