This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:PD CAN##39;t 以一定的可预测性响应 GOOCRC

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397024/tpd6s300a-pd-can-t-respond-goodcrc-in-a-certain-of-probrability

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件:TPS65994BF

工具与软件:

嗨、团队:

我们发现、我们的 PD 无法以较小的故障率响应 GOODCRC、或以极长的延迟响应 GOODCRC。

我们怀疑这可能是由 CC 保护插入损耗/延迟和不良布局导致的信号完整性问题。

您知道是否有方法可以清除此问题或改善 CC 信号的信号完整性问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:  

    感谢您的咨询。

    我可以知道使用的 PD 控制器吗?

    谢谢!

    Shubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65994BF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会请求您将其移至内部 E2E