This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204 6Gbps 正常工作、但8Gbps 无法正常工作

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397712/tmds1204-tmds1204-6gbps-works-but-8gbps-not-work

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04

工具与软件:

在调试 tmds1204时遇到问题。 下面是(HDMI 插座到 TMDS 1204)和布局(顶层/L2-GND)

MODE ="R"; SCL/CFG ="0"; SDA/CFG1 ="0";  AC_EN ="H";LINEAR_EN ="F";

Rx: DCGAIN ="F 或1";CTLMAP ="0或 F"; EQ ="F0至11";

TX: TXPRE ="F"; TXSWG ="F"

 

  1. TMDS-6G EQ ="F0至11"正常;  SIGDET_OUT = 0V;
  2. FRL-8G/10G/12G 失败;     SIGDET_OUT = 0~3.3V;
  3. 移除 ESD (TPD4E02B04)、CTLMAP ="F"、 FRL-8G/10G/12G 失败;                  SIGDET_OUT = 0~3.3V;
  4. 移除 ESD (TPD4E02B04)、CTLMAP ="0"、 FRL-8G OK/ FRL-10G/12G 失败;     SIGDET_OUT = 0 (8G);
  5. HDMI 插座为2086581052 Molex;
  6. 布局阻抗控制100 Ω±10%;Ω

 

输入信号(ESD 和 0欧姆电阻器信号完整性)是否有问题?

 

是否有任何其他参数可以调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.输入电阻和输出电容的大小为0201

    2.请勿使 TMDS1204下方的接地失效。

    3.请将  TPD4E02B04替换为 PUSB3FR4、因为 TPD4E02B04不支持 HDMI2.1

    4.请在 LV_DDC_SCL 和 LV_DDC_SDA 上设置2k 上拉

    谢谢

    David