This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:ACK 响应时间

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390409/dp83822h-ack-response-time

器件型号:DP83822H

工具与软件:

嗨、团队:

您能告诉我以下两个问题吗?

1.图7-14中 T4-T5的最短时间是多少?

2. 图7-14中 T2-T3的最短时间和最长时间是多少

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    我相信这些规范符合 IEEE802.3标准(第28.2.1.1.2节)、可在该节找到更多信息。  

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    根据这些信息、  

    Unknown 说:
    1. 图7-14中 T4-T5的最短时间是多少?

    这将是 16ms +/- 8ms 或8.25ms +/- 0.25ms

    Unknown 说:
    2.  图7-14中 T2-T3的最短时间和最长时间是多少[/报价]

    此值为 62.5us +/- 7us

    正确吗?

    但是、客户对其进行了测试、并在这些数据中发现了4ms、14.9us 和102us。 它们是否正确并通过合规性测试?

    顺便说一下、这不会因寄存器设置而改变吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    这些数字与标准相比看起来有点偏离、但真正的信号灯将显示合规性、从而消除用户测量错误。 根据我的了解、没有可调整的寄存器设置、该设置应该开箱即用。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    如果有以下数据、您能分享吗?

    1. T4-T5的实际测试数据(最大值,最小值)

    2. T2-T3 的实际测试数据 (最大值, 最小值)

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    我们没有可分享的信息。 与标称值相比、客户是否发现存在很大的差异?

    此致、

    Gerome.