This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232E:要求信号线采用串联电阻

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396718/trs232e-requirement-series-resistor-for-signal-line

器件型号:TRS232E

工具与软件:

您好!

有时、串联电阻器(驱动器为数百欧姆(不包括680欧姆)、接收器为几十千欧(不包括47k 欧姆))会实施232线以避免向 IC 输入大量电流。
但是、根据 TRS232E 的数据表、没有这方面的描述。
是否意味着用户可以移除这些电阻器?
(接收侧的输入阻抗典型值似乎为5千欧、驱动侧的输出阻抗典型值为300千欧。 这些是否可用于 IC 的电流限制?)   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加电阻后、便无法再保证接收器引脚的电压足够大、能够在所有情况下正确检测到。

    该器件能够承受绝对最大额定值中指定的电压。 如果您在总线上期待更高电压的噪声、那就增加 TVS 二极管等保护吧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、添加电阻器可能会使输出和输入端的电压失真。 10千欧等大值会导致 RS232输入侧出现大分压器、并可能导致问题。 我通常看到客户在驱动器上使用50欧姆来增加一些额外的电流限制。 这样做不会太疯狂、因为它会影响距离/数据速率和信号完整性(分压器)。 可能高达几百欧姆就可以了、但如果可以的话、我会尽量将它保持在100以下。

    但是、如果您关心的是过压问题、那么您可能需要使用 TVS 来钳制电压(这适用于瞬态)。 应避免任何长期过压情况、以防止损坏器件。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为实施串联电阻的目的是控制流向 IC 输入端的电流。
    我还认为用户应实现 TVS 二极管来连接信号线、以避免过压。

    >我通常看到客户在驱动器上使用50欧姆电阻来增加一些额外的电流限制。
    我认为这用于从 RS232侧到输出引脚的输入保护。 不控制驱动器 IC 的输出电流。
    因为该器件对输出电流具有电流限制功能。 (您定义"ios"(短路电流)规格。)

    我期望的答案是、由于具有电流限制功能和多个电平输入/输出阻抗、我们无需实施串联电阻。
    我知道、压降导致不建议采用串联电阻的原因之一。
    但是、从保护的角度来看、我想知道你对这一点的看法。 (如果只需要考虑压降、我想我们只使用 TRS232E 等高电压输出产品。 并且实现串联电阻器、从 RS232侧提供保护。)

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    防范什么?

    瞬态电压(超过绝对最大额定值)可通过 TVS 二极管进行钳位。 如果有 TVS、那么 TVS 和芯片之间的一个小串联电阻可以提供额外的保护。

     无法轻松防止直流电压(超过绝对最大额定值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 IO 规格的理解是、当该引脚短接至 GND 时、器件将灌入/拉取10mA 电流。 我认为该器件不会专门钳制电流。  

    器件的绝对最大值表指出、只要只发生一次短路、短路持续时间可能是不确定的。 因此、如果只有一个 RS232输出短接至 GND、器件本身不会损坏。

    在输出端添加一个串联电阻将有助于在两个输出都短接至 GND 的情况下实现接地短路、因为这会限制电流。

    -鲍比