This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400-Q1

Guru**** 2767405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393735/tic12400-q1-tic12400-q1

器件型号:TIC12400-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

  我们将 TIC12400QDCPRQ1-MSDI 用作比较器模式和 ADC 模式。 可以在特定引脚上观察 ADC 值。 但我们无法将引脚实施为比较器模式。 在比较器模式下、WW 无法观察 IN_STAT_COMP 寄存器中的结果。 它始终为零。

我们已进行以下设置、

  1. IN_EN -启用相应的引脚
  2. CS_SELECT -为此、已为 IN0启用电流阱
  3. 将湿性电流设置为2mA
  4. 将比较器阈值设定为2V
  5. 在 INT_EN_COMP1和 INT_EN_COMP2中启用中断
  6. MODE 寄存器设置为比较器模式、即0
  7. 在 CONFIG 寄存器中启用池模式、在 CONFIG 寄存器中启用池时间
  8. 在 CONFIG 寄存器中启用触发
  9. 读取 IN_STAT_COMP 寄存器以了解状态

但我无法在 IN_STAT_COMP 寄存器中观察到变化。 6V 作为该引脚的输入、COMP 阈值设置为2V。

是否有任何其他寄存器要配置? 为什么我在 IN_STAT_COMP 寄存器中观察不到变化?