This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:反向电压保护和瞬态抑制器

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2701, TVS2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397516/tvs3300-reverse-voltage-protection-and-transient-suppressors

器件型号:TVS3300
主题中讨论的其他器件:TVS2700、TVS2701

工具与软件:

输入电压为28V、电流为2A。 电源模块电压范围:-1V 至6V

最好遵循以下哪一种方法:

e2e.ti.com/.../Reverse.tif

 请建议使用 TVS 二极管和肖特基二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    要确认、您正在寻找 Vrwm 为28V 但钳位到6V 的器件? 您是否能够提供器件型号供我参考、以便我能够确保哪些器件需要保护?

    讨论的最佳方法 另一个线程 是将 TVS 放置在肖特基二极管之前。  

    一旦我收到有关保护要求的说明、我将很乐意为 TVS 二极管提供器件、但 TI 不制造肖特基二极管、因此我将无法提供器件。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、并对排版表示抱歉。 电源模块电压范围为-1V 至36V。 VC 应为36V。  

    如果我在肖特基二极管之前保留 TVS 二极管、 TVS 二极管可能会因热耗散而损坏。 如何才能使用双向肖特基二极管解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    我相信 TVS2700将是该应用的最佳选择。 Vrwm 为27V、但最小击穿电压高于28V、因此应该不会有问题。 它还能够将电压钳制在略低于36V 的水平、从而保护系统。

    此器件将会承受什么温度? 从温度性能来看、该器件在整个温度范围内没有太大变化(参阅下面的)。  

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作温度为55°C。  

    如果我首先使用单向 TVS 二极管、在反极性情况下、它可能会因散热而损坏。 因此、我必须串联放置两个相反方向的二极管。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    如果存在反极性情况威胁、您可以使用 TVS2701、它是双向的、具有与 TVS2700非常相似的规格。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享这部分内容。 我在选择肖特基二极管时还有一个疑问。 肖特基二极管反向偏置应大于-36V 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    是的、我相信您是正确的。

    此致、

    Josh Prushing