This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC175:热数据

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394097/sn55lbc175-thermal-data

器件型号:SN55LBC175

工具与软件:

需要 5962-9076603QFA、 CERPACK_16_SM_50_1835A-F5_A 封装的热数据。

  1. Theta_jc
  2. Theta_jb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moriyah:

    我无法在我们的内部数据库中找到热模型。 我需要生成热模型请求、通常需要2周的时间。 届时我将向您介绍最新情况。 (我是根据 W (CFP)封装开票的。)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来他们可以提前完成这个培训。

    ThetaJA = 127.2 C/W

    THETAJC = 61.5C/W

    ThetaJB = 116.4C/W

    -鲍比