This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:我是否可以使用 DS90UB925Q (FPD-Link3)→DS90UR124QVSX/NOPB (FPD-Link2)?

Guru**** 2516350 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241, DS90UR124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398339/ds90ub925q-q1-can-i-use-ds90ub925q-fpd-link3-ds90ur124qvsx-nopb-fpd-link2

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR124、DS90UR241

工具与软件:

我是否可以使用 DS90UB925Q (FPD-Link3)→DS90UR124QVSX/NOPB (FPD-Link2)?
如果是、请告诉我串行器和串行器侧所需的设置。

DS90UR124没有 I2C 通信、因此可在以下条件下使用:
・DIN0-ROUT0必须匹配。
・速度必须为43MHz 或更低、即 FPD-Link2。

非常感谢。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
Kyoto Kanayama.
日本精机株式会社 NS 电子硬件技术中心
2-2-8 Higashi-Takami, Nagaoka, Niigata, 940-0006 Japan
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、京都

    DS90UR124和 DS90UR241是兼容的。 UR124和 UR241被设计成互相补充。

    DS90UB925在这里  不会  与 DS90UR124兼容。