This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:tcan4550evm 处于睡眠模式的当前问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV331-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398561/tcan4550evm-the-current-issue-with-tcan4550evm-in-sleep-mode

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件:LMV331-Q1TCAN4550

工具与软件:

嗨、团队:

目前、开发板只连接到电源、没有连接其他电路。

启动时、我测量了15mA。 四分钟后、

它进入睡眠模式、然后我测量了10mA。

我如何将其减少到45µA 的睡眠模式目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsinyu:

    您参考的睡眠模式电流规格仅适用于 TCAN4550器件、而非 EVM。  该 EVM 具有一个双通道 LDO、其中一个通道由 TCAN4550的 INH 引脚控制、因此在睡眠模式期间会禁用该器件、同时移除连接到 TCAN4550器件的 VIO 电源轨。  但是、即使 TCAN4550进入睡眠模式、另一个通道也会提供5V 电压、该5V 电压轨用于电路板上的其他器件、例如 LED 和 LMV331-Q1比较器、用于生成 INH 信号的低电压版本。

    额外的电流由从5V 电源轨汲取而来、您可以通过在接头 J2的引脚11和12之间放置一个分流跳线来禁用此5V 电源轨。

    此致、

    Jonathan