This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:对 LMG5200&#39的 HI 和 LI 输入的要求

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397134/lmg5200-the-requirements-on-lmg5200-s-hi-and-li-inputs

器件型号:LMG5200

工具与软件:

大家好、BU 团队  

您能否分享 LMG5200的 HI 和 LI 输入要求?

如果 HI 始终为高电平、LI 始终为低电平、则 SW 可以保持输出高电平。 对吗? 不要在数据表中找到有关 HI 和 LI 输入的时序要求。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 HI 和 LI 固定为 HI 高电平和 LI 低电平、则高侧器件将导通、而 SW 至 PGND 将寄存器输出高电平。 您的陈述正确、

    您能否说明一下您在使用这些输入信号时需要满足哪些时序要求? 我想了解您具体感兴趣的部分。

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    数据表中未提供关于 HI/LI 输入的时序要求。 用户不能确保不存在此要求或未满足此要求。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是包含 LMG5200时序要求的数据表摘录:

    您能具体说明一下您要查找的数据表中未包含的时序要求吗?

    谢谢。

    Zach