请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件:DP83869
工具与软件:
嗨、团队:
我正在研究使用 DP83869 PHY 芯片的100M 介质转换器(100BASE-TX 到100BASE-FX)。 我对抑制不必要噪声的终止功能有疑问。 在磁性元件连接侧、我使用10/100BASE-T 单端口表面贴装磁性元件、而不是1000BASE-T 因此、通道 A 和 B 将不被使用。 但是、我们应连接一个100欧姆电阻器作为端接。 这种行为合适吗? 请分享您的评论吗?

谢谢你
G. Aneesh Kumar