This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:RJ45终端、使用100 Ω 实现噪声抑制、通道 A 和 B

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397824/dp83869hm-rj45-termination-using-100-ohm-for-noise-suppression-channel-a-and-b

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

嗨、团队:

我正在研究使用 DP83869 PHY 芯片的100M 介质转换器(100BASE-TX 到100BASE-FX)。 我对抑制不必要噪声的终止功能有疑问。 在磁性元件连接侧、我使用10/100BASE-T 单端口表面贴装磁性元件、而不是1000BASE-T 因此、通道 A 和 B 将不被使用。 但是、我们应连接一个100欧姆电阻器作为端接。 这种行为合适吗? 请分享您的评论吗?

谢谢你

G. Aneesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G. Aneesh Kumar:

    感谢您提交查询。  首先、为什么选择将通道 C 和 D 用于100Base-TX 而不使用通道 A 和 B? 请注意、需要启用镜像模式 才能使通道 C 和 D 正常运行。

    其次、100Ω 端接是可以的、但没有必要。 如果额外的两个线对将被不使用、它们可以保持悬空。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您回答我的问题。 是的、我们启用了镜像模式以实现布线可行性。 根据您的评论、我认为没有必要添加任何端接电阻器。

    谢谢!

    G. Aneesh Kumar