This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:用于 DS160PT801X16EVM 启动的 SigCon 3.0.16

Guru**** 2766355 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397763/ds160pt801x16evm-sigcon-3-0-0-16-for-ds160pt801x16evm-bring-up

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件: DS160PT801

工具与软件:

你(们)好  

我将尝试 通过 SigCon 调出 DS160PT801X16EVM。
添加 DS160PT801时、消息显示我需要连接到3.0.0.16。

我在 TI 网站上可以找到的是3.0.0.14。
您能给我发送下载链接吗?

此致
Jerry Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    请使用 DS160PT801安全资源文件夹中提供的"Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE"安装程序。 其中包含> 3.0.0.16版本。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    谢谢。 现在我可以访问  DS160PT801XEVM。

    此致
    Jerry Wu