This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:您能否提供有关眼图的编程指南

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388826/ds320pr410-can-you-provide-programming-guide-about-eye-diagram

器件型号:DS320PR410

工具与软件:

您好!

我们希望将眼图功能与我们的背板固件(如 Sigcon)相集成、您能为如何通过 smbus 从 DS320PR410中获取数据提供编程指南吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    请允许我对此进行探讨并与您联系。

    与此同时、请接受我的 E2E 朋友的请求、以便我们可以在需要时通过私人消息进行讨论。

    您能否提供有关您的项目(应用空间、器件等)的更多详细信息?

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、我接受了您的请求。

    该项目是 PCIe Gen5 SSD 的背板、主板是 AMD PCIe Gen5 EPYC 系列。 需要使用转接驱动器来解决长 PCIe 路径损耗问题。 我们需要监控眼图以进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您提供有关该项目的更多详细信息。

    我将通过私人消息跟进编程说明-请允许我多花一天时间来编译这些说明。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在已通过私人消息处理此问题。 标记为已解决。

    -David