This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:THVD2410

Guru**** 2545620 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398232/thvd2410-thvd2410

器件型号:THVD2410

工具与软件:

我仅打算将 THVD2410用作 RS422接收器。 我将外部终端电阻器配置为具有默认"低"输入。 我的外部电阻器配置在输入 A 和 B 之间为120欧姆、输入 A 上为715欧姆下拉、输入 B 上为715欧姆上拉。内部失效防护电路会对我的电路产生什么影响?  我希望接收器输出在开路总线条件下为"低"、在短路总线条件下为"高"。 将始终驱动接收器、因此空闲总线条件不是问题。 我的假设是否正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    如果您希望在更多条件下输出为低电平、请考虑更换总线并添加逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    简短答案是肯定的、他们的假设是正确的。

    答案更长:

    在开放总线期间、这将从 B 到 A 产生大约390mV 的电压。 由于电压为 B 到 A、器件将其视为负值(A-B=-390mV)。 THVD2410的最大 Vth-为-200mV、因此这可以确保器件会看到这为负逻辑(低于 Vth-)。 在这种情况下、R 输出将为低电平。 如果您希望 Routput 在开路条件为高电平、您可以将上拉电阻设置为 A、将下拉电阻设置为 B

    在短路期间、A 和 B 的电压相同、因此 A-B=0V。 我们的器件会将其视为输入失效防护阈值(VTH_FSH)与~18us (TD (OFS ))之后,我们的器件将进入失效防护模式且 R OUT 将变为高电平之间的电压。  

    -鲍比