This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:AM26LS31

Guru**** 2927170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397169/am26ls31-am26ls31

器件型号:AM26LS31

工具与软件:

数据表链接:

AM26LS31四路差动线路驱动器数据表(修订版 M)

1);5.8典型特性、如下图5-1和图5-3所示;该图的说明均为输出电压与使能 G 输入电压间的关系

但实际上、垂直轴显示的是 Y 输出电压和输出电压;

我想 );(轴之间的差异展示的是 Y 输出电压和输出电压 Δ V 如图5-1和图5-3所示、垂直轴电压不同 Δ V

2) 2)对于图5-5、垂直轴是高电平输出电压、我想知道高电平输出电压的输出电压是哪个问题1)?

这意味着高电平输出电压是高电平输出电压或高电平 Y 输出电压

3)图5-9说明是 Y 输出电压与数据输入电压之间的关系;图5-14说明是 Y 输出电压与使能 G 输入电压之间的关系;

      您能否告诉我什么是 Date Input Voltage 和什么是 Enable G Input Voltage;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y 引脚是一个输出引脚。 (该图同时适用于 Y 和 Z 输出。) 图5-1显示了输出拉电流;图5-3显示了输出灌电流。

    2.如 IOH 规格所示、图5-5显示了一个输出端正在拉电流。

    3.没有图5-14. 输入电压是指 A 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯回答正确。

    [报价 userid="617628" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397169/am26ls31-am26ls31 "]

    1);5.8典型特性、如下图5-1和图5-3所示;该图的说明均为输出电压与使能 G 输入电压间的关系

    但实际上、垂直轴显示的是 Y 输出电压和输出电压;

    我想 );(轴之间的差异展示的是 Y 输出电压和输出电压 Δ V 如图5-1和图5-3所示、垂直轴电压不同 Δ V

    [报价]

    5-1是测量 Y 输出引脚的 VOH、而5-3是测量 Y 输出引脚的 VOL。

    [报价 userid="617628" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397169/am26ls31-am26ls31 "]

    2) 2)对于图5-5、垂直轴是高电平输出电压、我想知道高电平输出电压的输出电压是哪个问题1)?

    这意味着高电平输出电压是高电平输出电压或高电平 Y 输出电压

    [报价]

    输出在5-5中未显示。 5-1中的 VOH 正在拉取电流的7mA。 (3.3VoH/470欧姆7mA)

    该曲线可能会略高于-20mA 曲线。  

    [报价 userid="617628" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397169/am26ls31-am26ls31 "]

    3)图5-9说明是 Y 输出电压与数据输入电压之间的关系;图5-14说明是 Y 输出电压与使能 G 输入电压之间的关系;

          您能否告诉我什么是 Date Input Voltage 和什么是 Enable G Input Voltage;

    [报价]

    5-9输入为引脚 A。这只测量输出引脚 Y 的 Voh 和 Vol。除非您关心它的 V+/V-阈值、否则跟踪使能 G 输入没有意义。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    )、您可以告诉我们提供 Load= 470Ω 至 GND 和  Load= 470Ω 至 Vcc 的显示测试图、我想更深入地了解一下。 如图5-1和图5-3所示、在相同的 VCC 电源电压、上、输出电压不同。 (例如、VCC = 2.5V、图5-1似乎是3.5V、但图5-3似乎是5.5V);我无法理解、您对此进行了解释。

    2)现在对我来说还可以

    3) 3)抱歉输入错误:

    图5-9说明是 Y 输出电压与数据输入电压间的关系;图5-1说明是 Y 输出电压与使能 G 输入电压间的关系;

          您能否告诉我什么是 Date Input Voltage 和什么是 Enable G Input Voltage;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     输出引脚(Y 或 Z)和 VCC 之间仅连接一个470 Ω 电阻。 在图5-1中、只有驱动器产生高电压;在图5-3中、只有驱动器产生低电压。 其他电压(当驱动器被禁用时)由电阻器决定。

    3.在切换数据(A)输入引脚时、输出会在高电平和低电平之间切换。 切换使能(G)输入引脚时、输出会在正常电平(高或低)和禁用之间切换。 在图5-1中、电阻器在禁用时会将输出拉低(因此您能够测量输出电压);在图5-9中、输出引脚可生成高低电压、因此无需负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)您可以告诉我们提供展示的测试图:Load= 470Ω 到 GND 和  Load= 470Ω 到 Vcc、我想更深入地理解一下。 如图5-1和图5-3所示、在相同的 VCC 电源电压、上、输出电压不同。 (例如、VCC = 2.5V、图5-1似乎是3.5V、但图5-3似乎是5.5V);我无法理解、您解释的是什么?

    下图适用于5-3。 基本上、当器件关闭/禁用时、5V 电压来自外部470欧姆上拉电阻器。 (这不是真正的 RS485/RS422系统看起来的样子)。 此测试只是为了测试 Y 驱动为低电平时的输出强度。 图中的5V 来自外部设置、其中 G=GND、则电路的其余部分不存在/不工作。 当 G 被禁用时、观察图形的那个部分是无用的、因为它根本无法告诉您有关器件的任何信息。 重要的是、当器件处于激活状态并处于驱动状态时、它会告诉您它的~驱动强度(对于 x 量的电流 V 等于此值、在本例中、5V/470欧姆提供 Δ V 10mA、因此10mA 上的 VoL 约为0.2V 驱动或 NFET 的 Ron 为20欧姆)。  

    设置在5-1中将相似、而是将470欧姆电阻器连接到 GND。 当 G 为 GND 时、没有关系(除非您关心 G 从 Vth-切换到 Vth+的阈值、否则图的该部分是无用的)。  

     您能告诉我什么是日期输入电压和什么是启用 G 输入电压;

    数据输入电压是定义为"A"引脚的输入端电压。 在图5-1中、A 保持在 Vcc 范围内、而在图5-3中、A 保持在 GND 范围内。 这就是用于驱动 RS485/422输出引脚(Y 和 Z)的引脚。 如果 A 为高电平、则 Y 为高电平、Z 为低电平。 如果 A 为低电平、则 Y 为低电平、Z 为高电平。  

    启用 G 输入刚刚禁用/启用器件。 如果 G 为低电平、器件基本上会关断。 如果 G 为高电平、则可以驱动输出、并且 RS485/RS422总线现在处于活动状态。

    -鲍比