This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:正在替换 TMS570 PN 内的 PHY 器件:TMS5704357BZWTQQ1为 PTP 兼容的直接替代产品。

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398258/dp83640-looking-at-replacing-the-phy-device-inside-the-tms570-pn-tms5704357bzwtqq1-to-a-ptp-compatible-drop-in-replacement

器件型号:DP83640

工具与软件:

请帮助标识一个与 TMS570兼容的汽车级 PHY 器件、PN:TMS5704357BZWTQQ1并使用 PTP (不能基于中断)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果严格要求 PTP、则 DP83640适合使用标准以太网。 我们有带 PTP 的汽车级器件、但它们是-T1器件:DP83TC817-Q1和 DP83TG721-Q1。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - t1,请详细说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是单线对以太网器件、与 DP83640之类的标准以太网 PHY 或 DP8382x 和 DP8386x 等更现代的产品系列不同。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以获取 DP83TC817-Q1和 DP83TG721-Q1的寄存器映射? 我们查看了数据表、没有看到任何器件的寄存器映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请联系您当地的 TI 现场代表、我们会告诉您能做些什么。

    此致、

    Gerome.